This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:查看 DP83867IR 的原理图

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705123/dp83867ir-reivew-the-schematic-of-dp83867ir

器件型号:DP83867IR

尊敬的所有人:

您能否帮助查看采用 DP83867IR 的原理图设计?

尤其是对于 LED_0和 LED_2与 CPLD 的连接。 我们发现 LED_0和 LED_2均内部断电。

客户想要配置 LED_0以指示仅建立的链路、并将 LED_2配置为仅指示1000M TX/RX、客户希望将这些 LED_0和 LED_2直接连接到 CPLD、 因此、他们询问是否可以直接连接到 CPLD、而无需任何外部下拉。

此致

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!

    LED 引脚与 GPIO 类似、当 PHY 检测到配置的活动时、它们将驱动。 确保 IO 电平匹配。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭线程。 如果您有进一步的查询、请打开新主题并提供指向此主题的链接。

    此致、
    GET