请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 我想根据 BC1.2将 TUSB4020设置为 CDP 器件的充电模式
配置引脚为:
PIN21=(PWRCTL_POL) 4k7至 GND ->高电平有效
Pin36 =(FullPWR) 4k7至 GND ->支持电源开关
Pin35 =(成组) 4k7至 GND ->支持单独的电源控制
PIN6 =(PWRCTL2) 10k 至3.3V ->支持电池充电
如何通过 D+/D-线路测量 TUSB4020是否处于电池充电模式?
如何将 TUSB4020设置为 D+/D-上的固定直流电压的自定义充电模式/分压器模式?
必须设置哪个寄存器?
如何调节电压?