This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:电池充电模式

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707416/tusb4020bi-battery-charging-mode

器件型号:TUSB4020BI

我想根据 BC1.2将 TUSB4020设置为 CDP 器件的充电模式

配置引脚为:

   PIN21=(PWRCTL_POL)   4k7至 GND ->高电平有效

   Pin36 =(FullPWR)           4k7至 GND ->支持电源开关

   Pin35 =(成组)             4k7至 GND ->支持单独的电源控制

   PIN6 =(PWRCTL2)           10k 至3.3V ->支持电池充电

 

如何通过 D+/D-线路测量 TUSB4020是否处于电池充电模式?   

 

如何将 TUSB4020设置为 D+/D-上的固定直流电压的自定义充电模式/分压器模式?

必须设置哪个寄存器?

如何调节电压?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这是端口2上启用的 DCP/CDP 电池充电的正确配置。 当上行主机断开连接时(DCP 模式)、您应该能够看到端口2上的端口电源重新打开。 除非在器件连接时 DP/DM 线路上有示波器、否则很难看到 CDP 握手。

    对于分频器模式、您需要在 TUSB4020上启用自动模式(寄存器0A)、但这会禁用 CDP 模式。 除在寄存器0Ah 中启用高电流 ACP 模式外、无法在分压器模式下调整电压电平。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过硬件进行配置是可以的
    使用示波器进行测量符合 BC1.2中的 CDP 检测时序