请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1218 EOM_WINDOW:捕获眼图张开度时、该寄存器设置每个单元捕获眼图的时间长度。 这是寄存器0x2A
不过、仿真参数 EOM_WINDOW 为浮点值(默认为1000)、而该寄存器为字节0-256
这不应该是0x25 0x26眼图张开度监视器命中次数?
0x2A 单元的寄存器描述不匹配 :
EOM 计时器用于检查每个相位/电压设置的时间
和
参数说明:
EOM_WINDOW:用于控制眼图测量位数的参数。 默认设置为1000位。