This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:器件寄存器设置与 IBIS-AMI 模型参数设置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707612/lmh1218-device-register-settings-vs-ibis-ami-model-parameter-settings

器件型号:LMH1218

EOM_WINDOW:捕获眼图张开度时、该寄存器设置每个单元捕获眼图的时间长度。 这是寄存器0x2A

不过、仿真参数 EOM_WINDOW 为浮点值(默认为1000)、而该寄存器为字节0-256

这不应该是0x25 0x26眼图张开度监视器命中次数?

0x2A 单元的寄存器描述不匹配 :

EOM 计时器用于检查每个相位/电压设置的时间

参数说明:

EOM_WINDOW:用于控制眼图测量位数的参数。 默认设置为1000位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    这有两个不同的方面:
    1)。 寄存器0x2A -如您所述-是 LMH1218器件用于捕获每64 x 64节电池的命中次数的时长。
    2)。 另一方面、EOM_WINDOW 是 IBIS-AMI 模型用于仿真或捕捉眼图的位数。

    此致、Nasser