This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:以下器件之间有何差异:TUSB320 TUSB320LI TUSB320HI TUSB320LAI 与放大器;TUSB320HAI?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LI, TUSB320HI, TUSB320LAI, TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707926/tusb320-what-are-the-differences-between-the-following-parts-tusb320-tusb320li-tusb320hi-tusb320lai-tusb320hai

器件型号:TUSB320

在网站上进行器件比较时、我得到以下完全无用的结果:

  TUSB320LI TUSB320HI TUSB320LAI TUSB320HAI TUSB320
         
立即订购 立即订购 立即订购 立即订购 立即订购
在线数据表 在线数据表 在线数据表 在线数据表 在线数据表
数据表 数据表 数据表 数据表 数据表
工具与软件 工具与软件 工具与软件 工具与软件 工具与软件
         
功能 CC 控制器 CC 控制器 CC 控制器 CC 控制器 CC 控制器
策略管理器 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
交替模式 否 否 否 否 否
电源角色 DRP DRP DRP DRP DRP
灌电流 灌电流 灌电流 灌电流 灌电流
源 源 源 源 源
数据角色 DFP DFP DFP DFP DFP
DRD DRD DRD DRD DRD
UFP UFP UFP UFP UFP
内部电源路径 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
外部电源路径控制 GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO
I2C I2C I2C I2C I2C
实时 VBUS 监控 是的 是的 是的 是的 是的
支持无电电池 是的 是的 是的 是的 否
工作温度范围(C) -40至85 -40至85 -40至85 -40至85 -40至85
0至70

我可能会花费未知的时间来确定这一点、但我想我会先在这里提出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此表应有助于确定差异。

    功能 TUSB320 TUSB320LI TUSB320HI TUSB320LAI TUSB320HAI
    VDD 范围 2.7V 至5V 2.7V 至5V 2.7V 至5V 2.7V 至5V 2.7V 至5V
    使能引脚 低电平有效 低电平有效 高电平有效 低电平有效 高电平有效
    关断电流 µA μ A µA μ A µA μ A µA μ A µA μ A
    UFP 工作电流 100 μ A µA 100 μ A µA 100 μ A µA µA μ A µA μ A
    UFP 未连接电流 100 μ A µA 100 μ A µA 100 μ A µA µA μ A µA μ A
    Vconn 1W 支持 否 否 否 否 否
    有源电缆检测 是的 是的 是的 是的 是的
    GPIO 模式 是的 是的 是的 是的 是的
    支持400kHz I2C 是的 是的 是的 是的 是的
    1.8V 和3.3V I2C 电平 是的 是的 是的 是的 是的
    电流通过 GPIO 进行通告。 是、仅默认 是、仅默认 是、仅默认 是、仅默认 是、仅默认
    通过 I2C 通告电流。 是的。 默认值、中间值、高电平值。 是的。 默认值、中间值、高电平值。 是的。 默认值、中间值、高电平值。 是的。 默认值、中间值、高电平值。 是的。 默认值、中间值、高电平值。
    通过 GPIO 进行电流检测 是的。 除非移除/插入电缆、否则无法检测电流广播的变化 是的 是的 是的 是的
    通过 I2C 进行电流检测 是的、需要软件权变措施来检测电流广播中的变化。 是的 是的 是的 是的
    仅支持 UFP 是的 是的 是的 是的 是的
    仅支持 DFP 是的 是的 是的 是的 是的
    DRP (在 UFP 和 DFP 之间交替)支持 是的 是的 是的 是的 是的
    音频附件 是的、当 DFP 时。 是、当 DFP 或 UFP 时。 是、当 DFP 或 UFP 时。 是、当 DFP 或 UFP 时。 是、当 DFP 或 UFP 时。
    调试附件 是的、当 DFP 时。 是、当 DFP 或 UFP 时。 是、当 DFP 或 UFP 时。 是、当 DFP 或 UFP 时。 是、当 DFP 或 UFP 时。
    尝试.SRC 可以、通过外部软件。 是的 是的 是的 是的
    尝试.SNK 可以、通过外部软件。 是的 是的 是的 是的
    通过 DIR 引脚实现电缆方向、以控制外部多路复用器 否 否 否 否 否
    通过 I2C 寄存器实现电缆方向 是的 是的 是的 是的 是的
    定向至"禁用"状态 否 是的 是的 是的 是的
    在连接状态下通过 MODE_SELECT 寄存器更改模式 需要软复位或移除电缆。 在连接或未连接状态下均受支持 在连接或未连接状态下均受支持 在连接或未连接状态下均受支持 在连接或未连接状态下均受支持
    I2C 从器件地址 0x60或0x61 0x47或0x67 0x47或0x67 0x47或0x67 0x47或0x67
    调试附件 ECR 否 否 否 是的 是的
    ID 引脚故障安全 否 否 否 是的 是的
    VBUS 检测4V 至28V 是的 是的 是的 是的 是的
    电池电量耗尽模式 是的 是的 是的 是的 是的
    DFP 在从 AttachWait.SRC 转换到 Attached.SRC 之前等待 VBUS 低于 VBUS_DET 阈值 否 是的 是的 是的 是的
    HBM ESD +/- 7KV +/- 5KV +/- 5KV +/- 3KV +/- 3KV

    此外、H 器件具有高电平有效 EN、L 器件具有低电平有效 EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的要点是:A 与非 A =电源电流、ESD - H 与 L =使能信号感应。

    感谢您快速返回。

    Don