请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB320 在网站上进行器件比较时、我得到以下完全无用的结果:
| TUSB320LI | TUSB320HI | TUSB320LAI | TUSB320HAI | TUSB320 | |
| 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | |
| 在线数据表 | 在线数据表 | 在线数据表 | 在线数据表 | 在线数据表 | |
| 数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 | |
| 工具与软件 | 工具与软件 | 工具与软件 | 工具与软件 | 工具与软件 | |
| 功能 | CC 控制器 | CC 控制器 | CC 控制器 | CC 控制器 | CC 控制器 |
| 策略管理器 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 交替模式 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 电源角色 | DRP | DRP | DRP | DRP | DRP |
| 灌电流 | 灌电流 | 灌电流 | 灌电流 | 灌电流 | |
| 源 | 源 | 源 | 源 | 源 | |
| 数据角色 | DFP | DFP | DFP | DFP | DFP |
| DRD | DRD | DRD | DRD | DRD | |
| UFP | UFP | UFP | UFP | UFP | |
| 内部电源路径 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 外部电源路径控制 | GPIO | GPIO | GPIO | GPIO | GPIO |
| I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | |
| 实时 VBUS 监控 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 支持无电电池 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 |
| 工作温度范围(C) | -40至85 | -40至85 | -40至85 | -40至85 | -40至85 |
| 0至70 |
我可能会花费未知的时间来确定这一点、但我想我会先在这里提出。