请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6501-Q1 主题中讨论的其他器件:SN6501、
大家好、
我想知道 SN6501-SN6501-Q1内部振荡器的频率。 您是否可以与我分享?
在 SN6501-Q1数据表的图40中、频率看起来是8倍栅极开关频率、这意味着2-4MHz。 我认为频率变化过宽、但这种情况是否正确?
此致、
Ryo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.