This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:内部振荡器的频率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706330/sn6501-q1-the-frequency-of-internal-oscillator

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501

大家好、

我想知道 SN6501-SN6501-Q1内部振荡器的频率。 您是否可以与我分享?

在 SN6501-Q1数据表的图40中、频率看起来是8倍栅极开关频率、这意味着2-4MHz。 我认为频率变化过宽、但这种情况是否正确?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    数据表中的图40确实是正确的。
    至于内部详细信息、由于信息的敏感性、很抱歉我无法在 E2E 上发布。 我将直接与您离线讨论(通过电子邮件发送您的 TI 电子邮件 ID)、然后在我们达成一致后、我们可以关闭此主题。

    谢谢、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这个答案现在已经足够了。 当需要更多答案时、我会直接询问您。