This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否需要均衡器?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0384, LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707260/is-equalizer-required

器件型号:LMH0341
主题中讨论的其他器件: LMH0384

您好!

 我知道、正常应用在 SDI 解串器(LMH0341)之前使用 SDI 均衡器(例如 LMH0384)。  这绝对是必需的吗?  我的应用、从 SDI 输出到我的输入有大约1英尺的同轴电缆。  在这种情况下、我们可以避免使用均衡芯片吗???

 如果是、如何将75欧姆 SDI 同轴电缆连接到 LMH0341解串器差分输入?  我本来希望这是一个常见问题、但在数据表或论坛帖子中没有找到任何信息。  (可能我缺少了一些东西、抱歉)。  我们能否使用与均衡器相同的电路将 LMH0341连接到 SDI 同轴电缆?  例如、这是否起作用?

感谢您考虑我的问题!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1)。 不过、这可能起作用、这取决于1英尺电缆的插入损耗。

    2)。 此外、请注意 LMH0341 RXIN0+/-为100 Ω 输入、您不能将其视为75 Ω、如原理图所示。 我认为您需要75至50欧姆的最小损耗焊盘。 这会将75到50欧姆阻抗进行转换-这样会导致大约7dB 的信号衰减。 下面显示的 SDI+/-实际连接到 LMH0341的 RXIN0/+。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我会尝试一下。