This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:非隔离应用

Guru**** 2539130 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706536/ucc21520-non-isolation-application

器件型号:UCC21520

大家好、

我的客户正在调查1200V 双通道非隔离式栅极驱动器。 由于我们没有解决方案、客户认为可以在非隔离应用中使用 UCC21520。 我们希望将 VCCI 和 VCCA、GND 和 VSSB 连接在一起、构建一个外部自举电路。 这个想法是否可行、或者团队是否有任何意见或参考设计可与我的客户分享?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    您能否确认他们希望连接哪些引脚? VCCA 不是 UCC21520上的引脚之一。 您似乎希望将 VCCI 连接到 VDDB、GND 连接到 VSSB、从而为 VDDA 创建具有自举电源的非隔离式半桥电路。 UCC21520可用作1200V 通道间电压的非隔离式半桥驱动器。 我不知道有什么参考设计故意通过 UCC21520隔离来形成非隔离式驱动器、但该配置不会给 UCC21520带来任何问题。

    有关应用的一个注释:自举二极管必须能够承受1200V 电压、这超出了最经济高效的二极管的范围。 这可以通过使用更昂贵的高压硅二极管、多个串联的低压自举二极管或额定电压大于1200V 的大型 SiC 二极管来解决。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    抱歉、我的 VCCA 拼写错误。 我明白了您的观点、这种方法应该是可行的。 非常感谢您的评论。

    此致、
    陈文森