请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 大家好、
我的客户正在调查1200V 双通道非隔离式栅极驱动器。 由于我们没有解决方案、客户认为可以在非隔离应用中使用 UCC21520。 我们希望将 VCCI 和 VCCA、GND 和 VSSB 连接在一起、构建一个外部自举电路。 这个想法是否可行、或者团队是否有任何意见或参考设计可与我的客户分享?
非常感谢。
陈文森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.