This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:100Mbps 以太网连接、未使用的 CLK_OUT、&非法捆绑

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706624/dp83867is-100-mbps-ethernet-connections-unused-clk_out-illegal-strapping

器件型号:DP83867IS
  1. 媒体相关接口连接:请确认我的理解。 我正在使用此器件以100Mbps 模式运行。 因此、我将仅使用一个接收和一个发送对。 我想确认我的默认原理图连接正确:端口 A = PHY 输出/发送、端口 B = PHY 输入/接收、端口 C 和 D 未使用。 我参考了 TI 数据表的图26并研究了 RJ-45连接器的标准引脚、得出了这一结论。

  2. 以100Mbps 运行时、将不使用 PHY 的通道 C 和 D。 为了使通道 C 和 D I/O 保持在已知状态、我计划将所有四个 C/D MDI 引脚全部连接到接地端、每个引脚通过一个4.64k 电阻器。 这是否符合 TI 的建议? 我在数据表中找不到任何特定的内容。

  3. 如果未使用 CLK_OUT、是否可以将其保留为无连接?

  4. 除了 PHY 地址自举之外、所有其他自举设置都可以由软件控制、而是正确? 我想尽量减少外部 PHY 搭接、并让软件通过 MDC/MDIO 配置设置。 Autoneg Disable 会怎么样? 不需要外部搭接的默认模式1状态似乎不是 RX_CTRL 引脚的有效模式。 如果我没有将任何内容绑带到 RX_CTRL (Autoneg Disable control 的无效模式)、软件是否仍然可以访问/控制 PHY 自动协商启用/禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您只需要100M、您是否评估了 DP83822 100M phy?

    要回答您的问题:

    1.是的、通道 C 和 D 可保持悬空或通过接地拉取。
    2.相同。
    3、时钟输出可以保持常闭。 如果您需要进行调试、您可能需要将其置于测试点。
    4、是的、自举可通过寄存器配置进行控制。 RX_DV/RX_CTRL
    自举必须配置为自举模式3或自举模式4。RX_DV/RX_CTRL 自举必须配置为自举模式3或自举模式4。

    此致、
    GET