-
媒体相关接口连接:请确认我的理解。 我正在使用此器件以100Mbps 模式运行。 因此、我将仅使用一个接收和一个发送对。 我想确认我的默认原理图连接正确:端口 A = PHY 输出/发送、端口 B = PHY 输入/接收、端口 C 和 D 未使用。 我参考了 TI 数据表的图26并研究了 RJ-45连接器的标准引脚、得出了这一结论。
-
以100Mbps 运行时、将不使用 PHY 的通道 C 和 D。 为了使通道 C 和 D I/O 保持在已知状态、我计划将所有四个 C/D MDI 引脚全部连接到接地端、每个引脚通过一个4.64k 电阻器。 这是否符合 TI 的建议? 我在数据表中找不到任何特定的内容。
-
如果未使用 CLK_OUT、是否可以将其保留为无连接?
-
除了 PHY 地址自举之外、所有其他自举设置都可以由软件控制、而是正确? 我想尽量减少外部 PHY 搭接、并让软件通过 MDC/MDIO 配置设置。 Autoneg Disable 会怎么样? 不需要外部搭接的默认模式1状态似乎不是 RX_CTRL 引脚的有效模式。 如果我没有将任何内容绑带到 RX_CTRL (Autoneg Disable control 的无效模式)、软件是否仍然可以访问/控制 PHY 自动协商启用/禁用?