This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020充电器请参阅

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705382/tusb4020bi-tusb4020-charger-consult

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件:TPS2546

你(们)好

我的客户有一个请求:一个 USB2.0输入和两个 USB2.0输出。 除了数据传输、它们需要每个端口为器件充电、包括下行和上行 USB 端口。

我推广 TUSB4020、但无法确保它完全满足客户的充电要求。 客户是否需要添加 D+/D-检测外部 IC,例如:TPS2546?

他们的 upstram 端口可能连接平板电脑、PC 和其他设备。 下游端口可能会连接电话或其他设备。

张若纳斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas、

    TUSB4020BI 仅处理数据流量、连接到电源/负载开关时、可通过 PWRCTL 引脚打开/关闭下行端口电源。 需要外部电源开关来控制下行和上行端口的充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik:

    我们应该推荐哪一个器件,电源开关。 或者、TI 是否有可以满足客户要求的集线器解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、

    TI USB 集线器没有集成电源开关。 要获得完整的 TI 解决方案、需要将 TI USB 集线器与外部电源开关配合使用。