请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 主题中讨论的其他器件:TPS2546、
你(们)好
我的客户有一个请求:一个 USB2.0输入和两个 USB2.0输出。 除了数据传输、它们需要每个端口为器件充电、包括下行和上行 USB 端口。
我推广 TUSB4020、但无法确保它完全满足客户的充电要求。 客户是否需要添加 D+/D-检测外部 IC,例如:TPS2546?
他们的 upstram 端口可能连接平板电脑、PC 和其他设备。 下游端口可能会连接电话或其他设备。
张若纳斯。