Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001EVM Thread 中讨论的其他器件:XIO2001
我正在开发一款使用 X102001 PCIe 转 PCI 桥接器并使用默认 PCI 配置阻止某些下游器件在 Windows 10下正确枚举的产品。 我想使用 XIO2001 EVM 板的配置对 EEPROM 进行编程、看看这是否解决了问题。 我在论坛上看到了 WinROM 格式的 EEPROM 内容、但无法访问 WinROM 实用程序。 有人可以向我提供此信息吗? 非常感谢您的帮助。