This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001EVM:Doi 如何获取 WinROM 实用程序

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705242/xio2001evm-how-toi-obtain-the-winrom-utility

器件型号:XIO2001EVM
Thread 中讨论的其他器件:XIO2001

我正在开发一款使用 X102001 PCIe 转 PCI 桥接器并使用默认 PCI 配置阻止某些下游器件在 Windows 10下正确枚举的产品。  我想使用 XIO2001 EVM 板的配置对 EEPROM 进行编程、看看这是否解决了问题。 我在论坛上看到了 WinROM 格式的 EEPROM 内容、但无法访问 WinROM 实用程序。  有人可以向我提供此信息吗?  非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件处理。

    此致、
    I.K.