Other Parts Discussed in Thread: THVD1450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD1450 尊敬的先生:
我想使用 THVD1450 进行 RS485 传输、但 我有疑问。
如果我 向端口 A 输入不同的电压(3.3V 或5V) 、传输距离是否不同?
我现在使用 MAX13488E 替换 THVD1450。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.