This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:THVD1450传输距离

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705189/thvd1450-thvd1450-transmission-distance

器件型号:THVD1450

尊敬的先生:

我想使用 THVD1450 进行 RS485 传输、但 我有疑问。

如果我 向端口 A 输入不同的电压(3.3V 或5V) 、传输距离是否不同?

我现在使用 MAX13488E 替换 THVD1450。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    与其他因素相比、Vcc (3.3V 或5V)上的电源电压不应对信号完整性产生重大影响。 不过、这会影响可用的驱动器输出电流、从而限制可放置在总线上的器件数量(数据表中的图3)。 决定最大电缆长度的一个更大因素是系统运行的数据速率(数据表中的图21)。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Eric