Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ISO1050、 ISO1042您好!
客户希望实现以下电路。
客户 正在寻找隔离和连接两个不同 CAN 总线的解决方案。
您 是否建议使用任何 TI 器件?
(ISO1050不是相应的产品。)
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yusuke、
感谢您在 E2E 上提出问题!
我不知道我们有什么器件可以单独实现这一点、但我可以就如何设计这样的系统提出一些建议。
本质上、您需要的是隔离式 CAN 中继器。 我们有一个适用于此的参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDA-01487
如果目标是将单元3和单元4与单元1和单元2隔离、则可能还有另一种方法来实现这一目的。 请考虑我在下面提出的方框图。 这可以通过使用 ISO1042或 ISO1050等隔离式 CAN 收发器来实现。
这些解决方案中的任何一种是否适合您?
此致、
Dan