This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 CAN 的双向数字隔离器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723735/bidirectional-digital-isolator-for-can

主题中讨论的其他器件:ISO1050ISO1042

您好!

客户希望实现以下电路。
客户 正在寻找隔离和连接两个不同 CAN 总线的解决方案。
您  是否建议使用任何 TI 器件?
(ISO1050不是相应的产品。)



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    我不知道我们有什么器件可以单独实现这一点、但我可以就如何设计这样的系统提出一些建议。

    本质上、您需要的是隔离式 CAN 中继器。 我们有一个适用于此的参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDA-01487

    如果目标是将单元3和单元4与单元1和单元2隔离、则可能还有另一种方法来实现这一目的。 请考虑我在下面提出的方框图。 这可以通过使用 ISO1042或 ISO1050等隔离式 CAN 收发器来实现。  

    这些解决方案中的任何一种是否适合您?

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、
    我几天内没有听到您的声音。 如果这回答了您有关隔离式 CAN 网络的问题、请随时按下"此已解决我的问题"按钮。 如果您有任何其他问题、请随时回复此主题或打开新主题。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan San、

    很抱歉我迟到了。
    感谢您的友好支持。
    我已将您给我的计划通知客户。
    目前、我正在等待客户反馈。
    请稍等片刻、等待回复。

    此致、
    Yusuke