This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE512:USB 转接驱动器 SN65LVPE512

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE512, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721964/sn65lvpe512-usb-redriver-sn65lvpe512

器件型号:SN65LVPE512
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

您好,

我参考了转接驱动 器 SN65LVPE512的数据表。 因为我对每个通道的控制设置有疑问。 我们是否必须为参数设置相同的(OS1/2、EQ1/2、DE1/2)自举 、或者我是否可以进行单独设置。 方框图显示2个控制信号进入单个控制块。 因此、只需了解控制中的1和2信号之间的关系。

此致

Manoj Shenoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 CH1和 CH2、它应该是单独的、您需要查看您的布局如何连接 CH1和 CH2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件具有两个通道、每个通道配置均可单独控制。 例如、通道1接收器 EQ 可能需要比通道2接收器 EQ 更大的增益、因为布线长度可能更大、EQ1可设置为与 EQ2不同的值。

    此外、这是一款较旧的器件、请考虑在新设计中使用 TUSB522P。

    此致、
    Undrea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Undrea、

    感谢您的回答。 我不会将其用于新设计。 我在现有设计方面遇到一些问题。 从而调整增益值。

    问题:在我当前的设计中,转接驱动器电路是用附加卡设计的。 有些 USB 记忆棒(索尼)在某些地方工作,有些则不工作(SanDisk,Transcend)。 默认情况下、OS 设置为1241mVpp、两个通道上的 EQ 分别为15dB 和 DE 0dB。
    当我将操作系统更改为最大1324mVpp 时、性能会得到提高。 但其他2个 USB 记忆棒间歇性工作。

    是否有关于微调的建议?


    谢谢、此致
    Manoj Shenoy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    15dB EQ 似乎相当高、您是否知道从主机到转接驱动器以及从转接驱动器到 USB 连接器的损耗量?  我怀疑 USB 连接器通道(通常比从主机到转接驱动器的距离更短)上或甚至两个通道上的 EQ 值都需要降至7dB、具体取决于损耗。

    向输出添加一些去加重功能也可能有所帮助、在1324mV 设置下、我将选择-4dB 设置。  如果已知损耗(或从主机到转接驱动器和转接驱动器再到 USB 连接器的近似布线长度)、我们可以提供更好的建议。

    此致、

    Undrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Undrea、

    感谢您的参与。

    下面是我的设计的架构、具有近似的布线长度。

    我尝试了以下组合。 结果在中有提及

    梳状1:

    OS1/OS2 - 1324mV

    DE1/DE2 - 0dB

    EQ1 -15dB EQ2 - 0dB

    结果:使用3个不同的笔驱动器和一个 USB 集线器进行测试时,我获得了相当好的性能

    梳状2:

    OS1/OS2 - 1324mV

    DE1/DE2 - 0dB

    EQ1 -15dB EQ2 - 7dB

    结果:触控笔驱动器具有最佳性能,但 USB 集线器始终出现故障

    梳状3:

    OS1/OS2 - 1324mV

    DE1 - 0dB DE2 --4dB

    EQ1 -15dB EQ2 - 7dB

    结果:画笔驱动器具有边缘通道、但 USB 集线器在很大的裕量下发生故障

    梳型1似乎是获得出色性能的最佳选择。 但是、我想改进一下。 请提供建议

    谢谢、此致

    Manoj Shenoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    对于该系统、问题似乎是过度均衡。 我建议如下:
    EQ1 = 0 (7dB)
    OS2 = NC (1241mV)
    de2 = 0 (-3dB)

    EQ2 = 0 (0dB)
    OS1 = NC (1241mV)
    DE1 = 0 (-3dB)也可以尝试 NC (0dB)

    从主机到转接驱动器的损耗@ 2.5GHz 为~8-11dB (Ballpark)、主机还具有 EQ、因此主机侧(EQ1)上设置7dB 就足够了(除非损耗要大得多)。 转接驱动器到连接器的距离非常短、因此无需 EQ 来补偿该短迹线的损耗。

    此致、
    Undrea