主题中讨论的其他器件: TUSB522P
您好,
我参考了转接驱动 器 SN65LVPE512的数据表。 因为我对每个通道的控制设置有疑问。 我们是否必须为参数设置相同的(OS1/2、EQ1/2、DE1/2)自举 、或者我是否可以进行单独设置。 方框图显示2个控制信号进入单个控制块。 因此、只需了解控制中的1和2信号之间的关系。
此致
Manoj Shenoy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我参考了转接驱动 器 SN65LVPE512的数据表。 因为我对每个通道的控制设置有疑问。 我们是否必须为参数设置相同的(OS1/2、EQ1/2、DE1/2)自举 、或者我是否可以进行单独设置。 方框图显示2个控制信号进入单个控制块。 因此、只需了解控制中的1和2信号之间的关系。
此致
Manoj Shenoy
您好、Manoj、
15dB EQ 似乎相当高、您是否知道从主机到转接驱动器以及从转接驱动器到 USB 连接器的损耗量? 我怀疑 USB 连接器通道(通常比从主机到转接驱动器的距离更短)上或甚至两个通道上的 EQ 值都需要降至7dB、具体取决于损耗。
向输出添加一些去加重功能也可能有所帮助、在1324mV 设置下、我将选择-4dB 设置。 如果已知损耗(或从主机到转接驱动器和转接驱动器再到 USB 连接器的近似布线长度)、我们可以提供更好的建议。
此致、
Undrea
您好 Undrea、
感谢您的参与。
下面是我的设计的架构、具有近似的布线长度。
我尝试了以下组合。 结果在中有提及
梳状1:
OS1/OS2 - 1324mV
DE1/DE2 - 0dB
EQ1 -15dB EQ2 - 0dB
结果:使用3个不同的笔驱动器和一个 USB 集线器进行测试时,我获得了相当好的性能
梳状2:
OS1/OS2 - 1324mV
DE1/DE2 - 0dB
EQ1 -15dB EQ2 - 7dB
结果:触控笔驱动器具有最佳性能,但 USB 集线器始终出现故障
梳状3:
OS1/OS2 - 1324mV
DE1 - 0dB DE2 --4dB
EQ1 -15dB EQ2 - 7dB
结果:画笔驱动器具有边缘通道、但 USB 集线器在很大的裕量下发生故障
梳型1似乎是获得出色性能的最佳选择。 但是、我想改进一下。 请提供建议
谢谢、此致
Manoj Shenoy