This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:具有集成变压器的 RJ45

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722803/dp83867is-rj45-with-integrated-transformer

器件型号:DP83867IS

您好!

我的客户将使用 DP83867与此 RJ45+变压器: https://belfuse.com/resources/StewartConnector/0826-1A1T-23-F.pdf

它们是否需要 拆分接地平面并将平面与两个1000pF、2kV 电容器连接在一起、如图36所示?

我提出这一问题是因为我注意到他们的连接器已经集成了一个2kV 电容器。 此连接器中集成的元件与图26中的电路类似。

我们应该提出什么建议:

  1. 仍然创建一个分离的接地并像数据表中的图36那样再添加两个2kV 电容器?  



  2. 只需将连接器的屏蔽层接地、因为它已经有一个2kV 电容器、如数据表中的图26所示?

此外、两个并排 RJ45连接器能否共享同一个机箱接地?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    是的、建议将 RJ-45机箱接地与系统或 PHY 电源接地隔离。 它有助于将线路干扰上存在的噪声与电源隔离开来。

    我认为将两个 RJ-45连接到同一接地端是可以的。


    此致、
    GET