请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 您好!
我的客户将使用 DP83867与此 RJ45+变压器: https://belfuse.com/resources/StewartConnector/0826-1A1T-23-F.pdf
它们是否需要 拆分接地平面并将平面与两个1000pF、2kV 电容器连接在一起、如图36所示?
我提出这一问题是因为我注意到他们的连接器已经集成了一个2kV 电容器。 此连接器中集成的元件与图26中的电路类似。
我们应该提出什么建议:
- 仍然创建一个分离的接地并像数据表中的图36那样再添加两个2kV 电容器?
或 - 只需将连接器的屏蔽层接地、因为它已经有一个2kV 电容器、如数据表中的图26所示?
此外、两个并排 RJ45连接器能否共享同一个机箱接地?
谢谢、
Ryan B.