This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:加电时的初始 INH 脉冲

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723623/tcan1043-q1-initial-inh-pulse-on-power-up

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043

大家好、团队、

我正在使用 TCAN1043-Q1并尝试找出我在 WAKE/INH 电路中注意到的这种行为。 我使用 TCAN1043-Q1 EVM 时、除了通过跳线将 WAKE 引脚短接至 GND 外、未做任何修改。 我注意到、在 VSUP 电压的初始斜坡上、即使 WAKE 引脚保持低电平、INH 引脚也会变为高电平大约200ms。 这只会在 VSUP 的初始上电时发生一次、但我想知道是否有办法防止这种情况发生。 除此之外、唤醒电路按预期工作。  

请参阅示波器屏幕截图:

紫色= VSUP

绿色=唤醒

黄色= INH

此致、
Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您的查询。  

    通常情况下、我们期望 INH 引脚在加电期间上升至 VSUP-1V 左右、并在 TCAN1043运行期间保持高电平、但 INH 将在器件进入睡眠模式时变为高阻态并衰减至0V。  在睡眠模式之外、WAKE 引脚应该对 INH 引脚没有影响。  当 WAKE 引脚在睡眠模式中切换时、INH 引脚应通过从0V 转换到 VSUP-1V (从低电平到高电平)来响应。  很奇怪、您会看到 INH 在上电后保持高电平仅200ms、然后变为低电平、但在这种情况下、不应依赖于 WAKE 引脚的功能。  

    我想知道您的上电序列是什么样子的。  您是否使用 VIO 电压电源?  TCAN1043具有 VIO 电源的欠压超时功能(额定电压介于160ms 和340mS 之间)、如果 VIO 保持低电平的时间过长、该功能将使器件进入睡眠模式。  在这种情况下、INH 引脚将在 VIO 欠压计数器超时后下降。   

    否则、您是否通过 EN=High 和 NSTB=Low 将器件置于睡眠模式?  这也可以解释 INH 上的下降沿、因为 INH 在睡眠模式中预计为低电平。

    请告诉我您对上述两项(VIO 电源状态和控制逻辑引脚)的反馈。  请参阅数据表中的以下状态图、以遵循我在上面强调的路径:

    加电->待机->欠压 VIO 超时->睡眠模式

    加电->待机->进入睡眠模式->睡眠模式

    此致、

    Max Megee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、

    实际上、我正在尝试将器件直接启动到睡眠模式、因此我仅提供 VSUP 并保持 VIO/VCC 接地。 由于未应用 VCC 和 VIO、因此我没有使用 EN 或 NSTB 执行任何操作。

    此致、
    Casey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey、

    在这种情况下、您看到的是器件的预期行为。  正如我在上面所说的、TCAN1043上电进入待机模式、INH 将上升。  由于从不提供 VIO 和 VCC、因此在 t_UV 计数器过期后、器件将超时至睡眠模式。  该计时器通常为~200ms、因此您看到的是预期行为。

    还有什么可以帮助您的吗?

    谢谢、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、

    有道理。 我希望有一种方法可以直接为器件供电进入睡眠模式或抑制初始 INH 脉冲、因为在我的系统中、我的 VCC 和 VIO 电源由 INH 信号启用。 这样、当检测到 CAN 唤醒信号时、VCC 和 VIO 将加电、器件将进入待机模式(并保持该模式)。 遗憾的是、由于初始 INH 脉冲、首次通电时、INH 脉冲会触发下游稳压器进入、并强制电路板自动进入待机模式。 我必须从此处返回并切换 NSTB、以使电路板回到睡眠模式。 您是否知道是否有一个常用方案用于防止此行为?

    谢谢、
    Casey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Casey、

    您是否有一个特定的应用程序需要该应用程序? 我不知道在待机模式期间抑制 INH 引脚的任何干净方法;此外、从可靠性的角度来看、我倾向于建议不要这样做、以防当您实际希望 INH 上电并启用外部稳压器时 INH 受到某种程度的抑制。 请记住、您将在器件建议的功能之外操作该器件。 如果 INH 引脚被抑制并且 VCC/VIO 欠压计时器使您能够返回睡眠模式、我不希望以某种方式进入"永久睡眠模式"。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 如果您想了解有关该应用程序的更多信息、我们可以将其发送到电子邮件中、但这显然不是您以前看到的请求。