Other Parts Discussed in Thread: TPS2559, CSD17578Q3A
主题中讨论的其他器件: CSD17578Q3A
您好、sirs、
我正在设计 VCSEL 的驱动电路。 我 《飞行时间(ToF)摄像头 系统的照明驱动》P.14、发现 TPS2559用作电流源。
在本例中,输入电压为3.3V, VCSEL 电压为2.1-2.5V,1.6A。 因此、我认为 TPS2559 是一个不错的选择。
但实际上 、TPS2559的输出电流缓慢上升、无法用作电流源。
触发信号为10kHz 占空比50%。 具有 VCSEL 的串联 MOSFET 为 CSD17578Q3A。
应用程序是否有任何错误? 或者如何将 TPS2559用作电流源?