This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2559:电流调节器、

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2559, CSD17578Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718634/tps2559-current-regulator

器件型号:TPS2559
主题中讨论的其他器件: CSD17578Q3A

您好、sirs、

我正在设计 VCSEL 的驱动电路。  我 《飞行时间(ToF)摄像头 系统的照明驱动》P.14、发现 TPS2559用作电流源。

在本例中,输入电压为3.3V, VCSEL 电压为2.1-2.5V,1.6A。 因此、我认为 TPS2559 是一个不错的选择。

但实际上 、TPS2559的输出电流缓慢上升、无法用作电流源。

触发信号为10kHz 占空比50%。 具有 VCSEL 的串联 MOSFET 为 CSD17578Q3A。

应用程序是否有任何错误? 或者如何将 TPS2559用作电流源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    TPS2559是一款限流电源开关、内置软启动功能、可使输出电流上升速度减慢。 此软启动无法禁用、也无法调整。

    您可以使用电流限制功能将 TPS2559用作电流源。 例如、您将电流限制点设置为1.6A。 如果您的负载超过1.6A、TSP2559会将电流限制为1.6A。

    您可以随时提出任何问题。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我的电路如下。 它 遵循 TI 的 ToF 设计。 限流设置为2A。 我放置一个可调电阻器 RL 作为 VCSEL。  U27的触发器为10kHz 占空比50%。

    我希望 RL 上的电流为2A、10K、50%。

    当 RL > 1.5 Ω 时、输出波为10K 平方;

    当 RL 小于1.5 Ω 时、RL 上的输出波只是一个周期、就像软启动头一样。

    可以帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    理解您的案例。


    您能否附加 RL > 1.5欧姆和 RL < 1.5欧姆的波形。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    由于我没有收到您的进一步问题、我将关闭此主题。 如有任何问题、请随时提问。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    很抱歉迟到了。 当 RL 为1.5欧姆时捕获此图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    我进行了测试、下面是波形。 VIN=3V、负载为1欧姆。 器件、那么我在其上施加1欧姆负载。 深蓝色表示 Vout、浅蓝色表示负载上的电压、绿色表示输出电流。  

    根据我的测试、电流上升时间为~ 10us、电压上升时间甚至更快。  您的时钟为10K、占空比为50%、因此每个周期的导通时间为50us。 因此、该时间应足以应对电流上升和电压。

    我注意到有一个小型电感器(L7)、该电感器的用途是什么? 您测得的电压位于电感器后面、对吧? 电感器是否有可能影响电压?

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我使电感器短路、Iout 看起来没有变化。 我注意到 Iout 在第一次跌落时就像你一样,并作为我的照片的上半部分。

    该电路可以在1KHz 以下工作。对此我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    我们对其进行了仿真、结果显示在10kHz 时没有这个问题。 我将在工作台上进行测试、然后向您发送结果。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    很抱歉耽误你的回答。

    下面是我的基准测试波形、Vout 是 TPS2559的输出、VD 是 MOSFET 的漏极(I 使用 CSD16403)、Iout 是输出电流。 我的工作台是 TPS2559EVM+1 Ω 功率电阻器+ CSD16403。 TPS2559设置与您的设置相同、Vin 低于5V、Vin 为3V 时的波形类似。

    您是否解决了问题? 低于您的预期吗?

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    感谢您的支持。 这似乎是 MOSFET 驱动器问题。