This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:如果使用两个 TUSB4020BI、则配置从器件地址

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722798/tusb4020bi-configure-slave-address-if-use-two-tusb4020bi

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

 

根据数据表、从器件地址的位2可由引脚成组/SMBA2/HS_UP 进行配置。

但是、下图描述了 TUSB4020BI 的 SMBus 从地址位2和位3始终为1。

基于相同的 FULLPWRMGMTz/SMBA1配置、如果我们在同一 SMBus 上有两个 TUSB4020BI、

我们如何将它们的从器件地址配置为不同的数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    客户可以更改 FULLPWRMGMTz/SMBA1以使器件脱颖而出。 寄存器中 fullpwrmgmt 位的 SMBus 设置将超过 FULLPWRMGMTz 引脚设置。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

     SMBA1引脚设置没有问题。  。

    SMBA2引脚是否还能确定 tusb4020b 从器件地址?  

    另一个问题。  8英寸是否意味着上行链路+下行链路总计?    

    尽量缩短差分对布线的布线长度。 最大建议走线长度为8英寸
    USB 2.0差分对信号的长度。 较长的布线长度需要非常小心的布线以确保正确
    信号完整性。

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    从我今天的实验室测试中可以看到、SMBA2引脚也会影响 SMBus 地址。 我正在尝试确定数据表中的注释的来源。

    8英寸 PCB 布线长度为从连接器到集线器、因此:

    上游连接器- 8英寸 PCB 布线-集线器- 8英寸 PCB 布线-下游连接器

    此致、
    JMMN