请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 大家好、
根据数据表、从器件地址的位2可由引脚成组/SMBA2/HS_UP 进行配置。
但是、下图描述了 TUSB4020BI 的 SMBus 从地址位2和位3始终为1。
基于相同的 FULLPWRMGMTz/SMBA1配置、如果我们在同一 SMBus 上有两个 TUSB4020BI、
我们如何将它们的从器件地址配置为不同的数字?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
根据数据表、从器件地址的位2可由引脚成组/SMBA2/HS_UP 进行配置。
但是、下图描述了 TUSB4020BI 的 SMBus 从地址位2和位3始终为1。
基于相同的 FULLPWRMGMTz/SMBA1配置、如果我们在同一 SMBus 上有两个 TUSB4020BI、
我们如何将它们的从器件地址配置为不同的数字?