This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:DS90C385A 连接 LVDS 屏幕

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722316/ds90c385a-ds90c385a-connect-with-lvds-screen

器件型号:DS90C385A

大家好、

我的客户 使用 DS90C385A 连接到 LVDS 屏幕。 我有一个帖子、之前已经关闭。 我在这里发布了一个新的。

DS90C385A 的共模电压约为1.25V、但客户使用的 LVDS 屏幕的共模电压约为1.65V、如下所示:

那么、这是否可行、或者是否有任何建议可以使其发挥作用? 感谢您的支持!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我相信有一种方法可以使用外部组件实现这一点、这与本应用手册 第2页上的方案类似:www.ti.com/.../scaa056.pdf

    我将在明天编写一份详细的答复。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Aniiam、

    感谢您的支持、您能不能为这种情况提供建议的外部组件、谢谢!

    LVDS 屏幕的共模电压约为1.65V、而 DS90C385A 的输出共模电压为1.25V、因此需要外部组件进行电平转换。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    很抱歉耽误你的时间。 假设 Vcc = 3.3V、它们可以使用下面的电阻器方案(取自本文档的图9): http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/scaa062/scaa062.pdf  

    除了您的情况外、要使每个通道保持50欧姆、您需要将83欧姆电阻器替换为91欧姆电阻器、并将130欧姆电阻器替换为110欧姆电阻器。 因此、共模电压应约为1.8V、这在显示数据表的规格范围内、并且每个通道仍为50欧姆。 请记住、您不会在上述方案中使用100欧姆端接电阻器。

    此致、

    I.K.