This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:热阻

Guru**** 2960880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050, ISO7760, ISO6760, TCAN1051H, TCAN1057A-Q1, TCAN1051H-Q1, TCAN1051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182335/sn65hvd1050-thermal-resistance

器件型号:SN65HVD1050
主题中讨论的其他器件: ISO7760、 ISO6760、 TCAN1051H、 TCAN1057A-Q1、 TCAN1051、 TCAN1051H-Q1、 TCAN1051-Q1

大家好、

我想知道低 K 和高 K 之间的区别是什么

我的客户不知道使用哪个来计算热。

正常的 FR4 PCB 是否属于低 K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    感谢您发帖。 这是指两种不同的热指标 JESD 标准:JESD 51-7与 JESD 51-3。 这些标准定义了对环境的有效导热性的不同标准。 更简单地说、它们假设芯片周围的空气是不同的。 对流空气越多、热导率越高。

    最初定义了 JESD 51-3标准、并假设热耗散可用性很小。 这是1s 或1s0p 分析、这意味着单信号层、零功率平面。 这在上面被给出为"低 K"热阻。

    JESD 51-7标准提供了更真实的环境条件、代表了现实世界。 这是2s2p 分析、这意味着双信号层、双埋电源平面。 这被给出为"高 K"热阻。 如上所示、这可能会导致 RθJA μ V 的50%变化。

    我建议查看 SPRA953《半导体和 IC 封装热指标》 -尤其是"测试卡影响"部分、其中对此进行了最直接的描述。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    简而言之,JESD 51-3是一层,JESD 51-7是四层,对吧?  

    2.我是否可以知道他们为什么在 RX 处添加一个二极管?

    是否需要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    编辑:是的、这将是一种更简单的思考方式。

    有趣的是、在我看来、他们正在尝试实现一些电压转换功能。 在这种情况下、不需要它、因为收发器和 MCU 都使用5V 逻辑运行。 或者、在某些情况下、当 SN65HVD1050的 RXD 为高电平时、U305的 B4可能会拉低时、它们可以提供保护。

    我不一定会建议在这条道路上做点事情。 CAN 节点中的环路延迟与其运行和通信相关、因此添加此附加项可能会增加延迟、从而有效降低可实现的通信速率。 如果它们不能达到可能的最大数据速度、则仍然可行、但如果它们开始发现通信中的位错误、这将是我的第一个怀疑。

    他们是否有一个他们认为可能在此处添加的引脚对引脚的3.3V MCU?

    我建议您将 D302和 R385放电、并用0 Ω 电阻器代替、或完全不替换。 此外、由于 SN65HVD1050的输出为推挽式、因此不需要 RX (R302)上的上拉电阻器。 仅当 U305的输出 B3为开漏时、才需要 TXD 上的上拉电阻器(R301)。

    关于 U305插座、他们是否考虑了 ISO6760或 ISO7760来代替 SI8663BD-B-IS?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢大家的评论、是的、我已将 ISO7760升级为 P2P 解决方案。

     由于我知道 SN65HVD1050可能不是新器件、

    您会推荐 BOMtoBOM 或与 SN65HVD1050引脚对引脚相同的较新器件吗?

    例如、TCAN1051H?

    另请告诉我该器件与 SN65HVD1050的区别或升级。

    新年快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    SN65HVD1050在引脚5上有一个输出 VREF、此 VREF 用于 SPLIT 引脚的功能。 在现代应用中、这不是必需的。 如果客户不需要引脚5的输出、则最好升级 TCAN1057A-Q1。 我建议、除非客户以不同/不寻常的方式使用引脚5输出、否则这可能可行。 下面是另一篇介绍 SPLIT 功能的 E2E 文章: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840892/faq-can-transceiver-split-pin

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    因此、任何 SN65旧器件都附带了这个分离引脚、而新的 TCAN 不再需要这个、就得到了它

    1.我是否可以知道 TCAN1057和 TCAN1051之间的区别是什么?

    总线保护范围?

    2.如果引脚5现在为 NC、它是否可以在不改变原理图或布局的情况下替代 SN65HVD1050?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    TCAN1057A-Q1是对 TCAN1051H 和 TCAN1051-Q1系列的 P2P 升级。 是的、您关于总线故障保护的注意事项是正确的-旧版 TCAN1051H 和 TCAN1051H-Q1能够 在 CANH/CANL 上提供±70V 的总线故障保护、但这通常不是必需的。 在几乎所有系统中、负载突降都被钳制在该电压以下。 对于12V 系统、这通常钳位在40V。在24V 系统中、这通常钳位在58V 左右。您会注意到、我们的较新器件支持 ±58V 的总线故障保护

    对于引脚5连接、NC 表示没有与 IC 的内部连接;它只是金属引线。 但是、您应该注意确保用户系统中没有任何引脚依赖引脚5、因为这最初是 SN65HVD1050的输出。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    它们通常用作替代方法、我认为可以直接替换、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    只要它们不使用 TCAN105x-Q1器件的 V 版本、就可以直接替换。 非 V 版本在引脚5上没有真正的连接、这意味着无论连接什么信号、它都不会对器件产生影响。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    是的、没错。 正如 Eric 提到的、引脚5 (用于非 V 设备)将像您在上一篇帖子("TCANxxx")末尾所包含的图表的右侧一样成为一个开放的连接。 TCAN1057A-Q1在此处建立此连接不会出现问题。

    [引用 userid="498887" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182335/sn65hvd1050-thermal-resistance/4456913 #4456913"]

    [/报价]

    最棒的

    Danny