This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:DS90UB929与 DS90UB926 FPD 链接器件使用问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722795/ds90ub929-q1-ds90ub929-with-ds90ub926-fpd-link-device-usage-questions

器件型号:DS90UB929-Q1

您好:

因为 DS90UB929和 DS90UB926通过 FPD 链接3协议发送 LVDS 信号。 该通道是双向通信。 但现在我们要通过无线传感传输该信号、因此我们需要在该通道中添加一个放大器作为预处理、而放大器仅传递单向信号、添加放大器后它是否会影响系统的正常运行?

如果有任何影响、如何解决此单向通信问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    FPD-Link III 是一种专有接口、不允许在 FPD-Link III 信号路径中插入放大器、信号调节器、缓冲器、转接驱动器或光学模块。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单向通信适用于 UB929和 UB926。 现在的问题是、如果您使用无线来更换电缆、链路稳定将受到影响! 选择无线模式时、请确保您能够了解此系统性能。
    对于 UB929/UB926、您可以检查发送器电气规格和接收器电气规格。 在 d/s 中

    此致、
    Steven