请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB929-Q1 您好:
因为 DS90UB929和 DS90UB926通过 FPD 链接3协议发送 LVDS 信号。 该通道是双向通信。 但现在我们要通过无线传感传输该信号、因此我们需要在该通道中添加一个放大器作为预处理、而放大器仅传递单向信号、添加放大器后它是否会影响系统的正常运行?
如果有任何影响、如何解决此单向通信问题?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
因为 DS90UB929和 DS90UB926通过 FPD 链接3协议发送 LVDS 信号。 该通道是双向通信。 但现在我们要通过无线传感传输该信号、因此我们需要在该通道中添加一个放大器作为预处理、而放大器仅传递单向信号、添加放大器后它是否会影响系统的正常运行?
如果有任何影响、如何解决此单向通信问题?
谢谢!