Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1471
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1471 您好!
SN65HVD1471收发器 IC 产生不相关的输出。 为了检查硬件、我刚刚短接了 IC 的 Tx 和 Rx 引脚、并通过在 A、B 和 Y、Z 之间连接120欧姆来连接差分对、并且为 VCC 引脚提供3.3V 电压并连接 GND、差分对通过 RS232连接到 RS422转换器连接到 PC。 但我没有收到我传输的内容、例如、 如果我发送"1"、我得到"g"作为输出。 请指出错误。