This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1471:SN65HVD1471器件是否可用于 RS-422接口?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722975/sn65hvd1471-can-the-sn65hvd1471-device-be-used-for-rs-422-interface

器件型号:SN65HVD1471

您好!

 SN65HVD1471收发器 IC 产生不相关的输出。 为了检查硬件、我刚刚短接了 IC 的 Tx 和 Rx 引脚、并通过在 A、B 和 Y、Z 之间连接120欧姆来连接差分对、并且为 VCC 引脚提供3.3V 电压并连接 GND、差分对通过 RS232连接到 RS422转换器连接到 PC。 但我没有收到我传输的内容、例如、 如果我发送"1"、我得到"g"作为输出。 请指出错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您实现一切连接的方式吗?

    1. PC 串行端口输出-> RS-232输入的 RS-232转 RS-422-Converter
    2. 转换器的相应 RS-422差分输出-> HVD1471的 A/B 差分输入(A 和 B 之间安装了120欧姆电阻)
    3. HVD1471的 R 输出-> HVD1781的 D 输入(DE 引脚拉至 VCC、/RE 引脚拉至 GND)
    4. HVD1781的 Y/Z 差分输出(Y 和 Z 之间安装120欧姆)-> RS-232转 RS-422转换器的 RS-422差分输入
    5. 转换器的相应 RS-232输出-> PC 串行端口

    如果是、我希望您收到与发送的字符相同的字符。  如果没有、您能否提供连接图?

    您是否可以自行回路转换器的 RS-422输出、以便 HVD1781不在电路中?  如果问题仍然存在、则可能是串行端口的转换器或 UART 配置存在问题。  如果问题消失、那么它必须与 HVD1781连接相关。  在这种情况下、您应在上述每个步骤中探测信号波形、以查看数据模式在哪个点发生变化。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、务必确保差分信号具有正确的极性、并且导线不会反转。 数据表中的表3和表4给出了差分接口上表示的高(1)位和低(0)位的逻辑。 我提到这一点是因为1的 ASCII 代码是0110001、g 的 ASCII 代码是1100111。 如果极性被反转并且位被移动一个位置(例如、由于一个错误解释的"起始"位)、那么它将解释你看到的行为。

    最大