请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVS3300 您好!
对于 EFT IEC 61000-4-4 保护/抑制、TVS3300是否为 uSD。 我有18-30V 直流输入。(系统在正常条件下消耗24@2A 电流)。
EFT 脉冲的周期为5/50ns 15ms、持续时间为300ms、持续时间约为1分钟、符合 IEC 标准。
TVS 3300 µs 表显示它可以在(10/1000 μ A)条件下承受4A 电流?
TVS 3300的额定功率足以符合 EFT 标准。 我想用 TVS 3300替换 SMCJ33A (下游电子器件的 SMCJ33A 钳位电压更高)
此致、
Sanjeev