This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:对于 EFT IEC61000-4-4保护/抑制、TVS3300可以是 USD。

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722357/tvs3300-can-tvs3300-be-usd-for-eft-iec61000-4-4-protection-suppression

器件型号:TVS3300

您好!

对于 EFT IEC 61000-4-4 保护/抑制、TVS3300是否为 uSD。 我有18-30V 直流输入。(系统在正常条件下消耗24@2A 电流)。

EFT 脉冲的周期为5/50ns 15ms、持续时间为300ms、持续时间约为1分钟、符合 IEC 标准。

TVS 3300 µs 表显示它可以在(10/1000 μ A)条件下承受4A 电流?

 TVS 3300的额定功率足以符合 EFT 标准。 我想用    TVS 3300替换 SMCJ33A (下游电子器件的 SMCJ33A 钳位电压更高)

此致、

Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjeev、

    TVS3300已通过高达80A 的 IEC61000-4-4标准测试并通过测试。

    EFT 测试的严格度实际上低于10/1000US 浪涌脉冲。