This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:Vfaultpin 运行

Guru**** 2750335 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552, TPS2552-1, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719698/tps2552-on-the-operation-of-vfaultpin

器件型号:TPS2552
主题中讨论的其他器件: 、TPS25221

你好。

我对 TPS2552有疑问。

有关详细信息、请参阅附件。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../TPS2552_5D00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ishii Masazumi、

    我将与设计人员讨论并在下周回复您。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ishii Masazumi、

    从抗尖峰脉冲时间(~7.5ms)开始、它看起来像是部件触发的 OC 故障条件。 然而、Vout 保持在5V、似乎没有发生 OC 条件。 因此、它是非常有线的。 此部件可能存在一些问题。 您有两个问题:

    1.您在 EVM 上的测试条件是什么? 负载=? 是否有反向电压?
    2.只有此部件有此问题,还是有多个部件有此问题?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    VIN = 3.3V 无负载

    有关详细信息、请参阅单独的工作表。

    感谢 you.e2e.ti.com/.../TPS2552.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ishii Masazumi、

    它是有线的、我们以前没有这种情况。 有关这一点的两个问题:

    1.您从何处获取器件、从 TI 购买或以其他方式购买器件?

    2. 您确定器件型号是 TPS2552而不是 TPS2552-1吗?

    要解决该问题、我建议您:

    1.将一个或两个部件发送 到我们的站点,以便我们可以在实验中对其进行调试。

    我们发布了新器件 TPS25221、这是 TPS2552/3的低成本版本。 EN 为高电平有效。 我不知道您的产品周期是多少、那么您是否考虑更换该器件?

    那么、您对我的建议有什么看法? 如果您认为可以、我将向您发送收货地址。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ishii Masazumi、

    此案例的任何更新?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Bob-San

    我很抱歉耽误你的回答。

    1我们正在从贵公司(日本)购买设备。
    2器件型号为 TPS 2552 DBVR。

    尽管我们目前正在使用 TPS2552DBVR 进行大规模生产、但我们将来可能还会考虑使用系列器件。

    器件的目标是什么?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    请参阅以下地址:
    更改为:Bob Ma
    地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中国财富大厦32楼200122号邮编:200122
    电话:0755 2600 7973

    此致、
    Bob