请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2552 主题中讨论的其他器件: 、TPS25221
你好。
我对 TPS2552有疑问。
有关详细信息、请参阅附件。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Ishii Masazumi、
它是有线的、我们以前没有这种情况。 有关这一点的两个问题:
1.您从何处获取器件、从 TI 购买或以其他方式购买器件?
2. 您确定器件型号是 TPS2552而不是 TPS2552-1吗?
要解决该问题、我建议您:
1.将一个或两个部件发送 到我们的站点,以便我们可以在实验中对其进行调试。
我们发布了新器件 TPS25221、这是 TPS2552/3的低成本版本。 EN 为高电平有效。 我不知道您的产品周期是多少、那么您是否考虑更换该器件?
那么、您对我的建议有什么看法? 如果您认为可以、我将向您发送收货地址。
此致、
Bob