大家好、我是一名新的 E.E。触摸 Type-C USB 设计非常新、我首先尝试使用 TUSB320 EVM 来解决它。 但我发现有 TUSB320-EVM、TUSB320-LA-EVM 和 TUSB320-HA-EVM。 我感到困惑的是、它们之间的区别是什么。 感谢您的快速回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我是一名新的 E.E。触摸 Type-C USB 设计非常新、我首先尝试使用 TUSB320 EVM 来解决它。 但我发现有 TUSB320-EVM、TUSB320-LA-EVM 和 TUSB320-HA-EVM。 我感到困惑的是、它们之间的区别是什么。 感谢您的快速回答。
您好、Yiping、
是的、TUSB320-EVM、 TUSB320-LA-EVM 和 TUSB320-HA-EVM。 非常相似、但与 TUSB320、TUSB320LA 或 TUSB320HA 有关。
TUSB320提供两种使能版本:低电平有效使能、称为 TUSB320LA;高电平有效使能、称为 TUSB320HA。
TUSB320与 TUSB320HA/LA 之间还有一些差异:
TUSB320具有更高的 Iq、不支持 Try。SRC 或 Try。SNK。 它也没有电池电量耗尽支持。 请告诉我是否可以提供任何帮助。 谢谢!
-Will Jarrett
FAE
谢谢、BTY、我还有另外一个关于 TUSB320应用的问题。 在其数据表的第4页、"EN_N"的引脚说明指出"如果由外部控制、则必须在 VDD 达到其有效 电压电平后至少保持50ms。 如何在电路中实现它、因为当我查看数据表第21页的图10时、ADDR 和 EN_N 引脚均受 GND 限制。 它还在 同一页 的按钮上显示" TUSB320器件可通过将 EN_N 引脚拉至高电平进入关断模式、从而将 TUSB320器件置于低功耗状态。 在这种情况下、EN_N 引脚的外部控制未实现、因此 EN_N 引脚连接到 GND"
原因我可以让 MCU 的一个引脚连接到该 EN_N 引脚、但如何解释上述陈述和 第21页的原理图10?
再次感谢您的提示回答和出色的服务。
王毅平
P.E.