This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320、TUSB320-LA、TUSB320-HA

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320-HA-EVM, TUSB320-LA-EVM, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721695/tusb320-tusb320-tusb320-la-tusb320-ha

器件型号:TUSB320

大家好、我是一名新的 E.E。触摸 Type-C USB 设计非常新、我首先尝试使用 TUSB320 EVM 来解决它。 但我发现有 TUSB320-EVM、TUSB320-LA-EVM 和 TUSB320-HA-EVM。 我感到困惑的是、它们之间的区别是什么。 感谢您的快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiping、

    是的、TUSB320-EVM、 TUSB320-LA-EVMTUSB320-HA-EVM。 非常相似、但与 TUSB320、TUSB320LA 或 TUSB320HA 有关。

    TUSB320提供两种使能版本:低电平有效使能、称为 TUSB320LA;高电平有效使能、称为 TUSB320HA。

    TUSB320与 TUSB320HA/LA 之间还有一些差异:

    TUSB320具有更高的 Iq、不支持 Try。SRC 或 Try。SNK。  它也没有电池电量耗尽支持。  请告诉我是否可以提供任何帮助。  谢谢!

    -Will Jarrett

    FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、BTY、我还有另外一个关于 TUSB320应用的问题。  在其数据表的第4页、"EN_N"的引脚说明指出"如果由外部控制、则必须在 VDD 达到其有效 电压电平后至少保持50ms。 如何在电路中实现它、因为当我查看数据表第21页的图10时、ADDR 和 EN_N 引脚均受 GND 限制。 它还在 同一页 的按钮上显示" TUSB320器件可通过将 EN_N 引脚拉至高电平进入关断模式、从而将 TUSB320器件置于低功耗状态。 在这种情况下、EN_N 引脚的外部控制未实现、因此 EN_N 引脚连接到 GND"

    原因我可以让 MCU 的一个引脚连接到该 EN_N 引脚、但如何解释上述陈述和 第21页的原理图10?

    再次感谢您的提示回答和出色的服务。

    王毅平

    P.E.