This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:与工业标准相比、该器件的稳健性如何

Guru**** 2766965 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E-Q1, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720991/max3232e-q1-how-robust-compare-with-industrial-standard

器件型号:MAX3232E-Q1
主题中讨论的其他器件: MAX3232E

[ MAX3232E-Q1 ] 与工业标准相比有多强大

您好!

MAX3232E-Q1符合或超出标准要求的数据表状态。
与这些工业标准相比、您是否有任何性能报告表明 MAX3232E-Q1具有出色的性能?








如果我的问题 没有意义、我很抱歉、因为我对 RS-232C 标准不是很熟悉。

谢谢、
Ken



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    有一些电气特性 MAX3232E 符合或超出标准。 例如、在标准中、驱动器输出电压最小为5V、而 MAX3232E 生成的输出电压高于大多数情况。 另一个方面是数据速率。 20kbps 是标准中的限制、而 MAX3232E 可支持高达250kbps 的数据速率。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hao。

    我将与客户分享!

    此致、
    Ken