Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E-Q1, MAX3232E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX3232E-Q1 主题中讨论的其他器件: MAX3232E
[ MAX3232E-Q1 ] 与工业标准相比有多强大
您好!
MAX3232E-Q1符合或超出标准要求的数据表状态。
与这些工业标准相比、您是否有任何性能报告表明 MAX3232E-Q1具有出色的性能? 
如果我的问题 没有意义、我很抱歉、因为我对 RS-232C 标准不是很熟悉。
谢谢、
Ken