This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:下降沿下冲

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717243/tca9802-undershoot-at-falling-edge

器件型号:TCA9802

您好!

我们的客户使用 TCA9802作为 I2C 中继器。

当从器件驱动为高电平至低电平时、下冲为-1V。

我附上示波器快照。

e2e.ti.com/.../TCA9802_5F00_undershoot.pptx

为了解决问题、客户将添加阻尼电阻器。

是否可以在 TCA9802的 B 侧和从器件之间添加阻尼电阻器?

如果从器件的驱动能力小于20mA、是否允许这种违反?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、

    当您看到-1V 时、TCA9802是从 A 侧驱动为低电平、还是从器件拉为低电平并导致下冲?

    从器件的 Rdson 是什么? 您可以通过查看从器件拉低时过冲 B 侧的电压来测量该值。 取 VOL/IOL (这是 TCA9802的2.2mA 电流)。 这将提供 Rdson。 阻尼电阻不能大于 TCA9802的 RilCmax 减去从器件的 Rdson。

    例如、TCA9802的 RILC 为150欧姆。 如果从器件的 Rdson 为100欧姆、则阻尼电阻不能大于50欧姆。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    客户在从器件拉低时看到-1V。
    请查看示波器屏幕截图中的 SCL 信号。 没有下冲。
    因此 TCA9802不会导致下冲。

    我将检查从器件的 Rdson。

    感谢您告诉我如何考虑阻尼电阻器。

    如果我获得新信息、我会告诉您。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    我检查了从器件的 Rdson。
    VOL = 0.2V (最大值
    IOL = 3.6mA
    RDSon = 0.2V/3.6mA = 55.5欧姆

    可以使用小于90欧姆的阻尼电阻器。
    我将要求客户使用阻尼电阻器评估下冲、阻尼电阻小于90欧姆。

    如果我得到结果、我会告诉您。
    但这是日本的暑假,所以下个周末将答复。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    客户添加了阻尼电阻器。
    问题已解决。

    谢谢、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得不错!

    感谢您再次光临。 这将帮助搜索论坛并找到此问题+答案的任何其他人。

    -Bobby