Other Parts Discussed in Thread: TCA9802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9802 您好!
我们的客户使用 TCA9802作为 I2C 中继器。
当从器件驱动为高电平至低电平时、下冲为-1V。
我附上示波器快照。
e2e.ti.com/.../TCA9802_5F00_undershoot.pptx
为了解决问题、客户将添加阻尼电阻器。
是否可以在 TCA9802的 B 侧和从器件之间添加阻尼电阻器?
或
如果从器件的驱动能力小于20mA、是否允许这种违反?
此致、
Naoki Aoyama