This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 USB 充电端口部件建议

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720221/need-a-usb-charging-port-part-suggestion

主题中讨论的其他器件:BQ24232H

你(们)好

我有一个带有锂离子电池的便携式设备、它通过来自 USB 端口的100mA 恒定电流进行充电、并且内置充电 IC。

但是、我担心它可能连接到的电源/USB 端口类型。 没有枚举功能或高功率充电器的 USB 2/3可能会导致器件损坏。  

我正在寻找的是一个器件、它可以帮助识别我是否连接 到100mA 电源(例如、USB 2) 因此、我可以直接使用它进行充电、或者如果器件连接到高功率源(USB 3/墙壁/快速充电器)、则可以通过限流电路进行开关。

感谢您的任何帮助。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您查看此部分 www.ti.com/.../tps2552-1

    它允许您将电流限制精确设置为低至75mA。 该器件可防止您从电源汲取的电流超过目标电流。

    我通常不支持此器件、但我很乐意提供帮助、或者您可以向 E2E 论坛提交任何问题、您将获得比我更直接的知识。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Chuck
    感谢您的回复。 我确实仔细检查了它以及其他一些电源/负载开关、但您可以看到、在我的案例中、我的实际功率要求为0.5W 至1W (保持一点余量)、典型的快速充电器输出大约为10W-15W。 这是线性器件的大量功耗。

    要从另一个方向解决问题,是否有任何设备在 USB 枚举之后可以将电源标记为低功耗(5V、100-500mA)或高功耗(5V、>500mA)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 USB 2.0与3.0要求、主机/UFP 端口可提供高达500mA/900mA 的电流、并且您的器件需要处于或低于此电流水平。 如果您仅消耗100mA 电流、则将处于 UFP 限制范围内。

    如果您是器件、则无需对电源端口进行限制、即可向您提供的功率量、您的电池充电设备应向您的电池提供电流控制。

    我不是 TI 锂离子电池充电产品系列的专家、但我的猜测是您应该研究与 BQ24232H 相似的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Chuck。 我想我必须重新设计充电部分、以将此问题考虑在内。