Other Parts Discussed in Thread: BQ24232H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24232H你(们)好
我有一个带有锂离子电池的便携式设备、它通过来自 USB 端口的100mA 恒定电流进行充电、并且内置充电 IC。
但是、我担心它可能连接到的电源/USB 端口类型。 没有枚举功能或高功率充电器的 USB 2/3可能会导致器件损坏。
我正在寻找的是一个器件、它可以帮助识别我是否连接 到100mA 电源(例如、USB 2) 因此、我可以直接使用它进行充电、或者如果器件连接到高功率源(USB 3/墙壁/快速充电器)、则可以通过限流电路进行开关。
感谢您的任何帮助。
谢谢、此致