This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:关于 TUSB1046-DCI 电路设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046-DCI, TUSB1044, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719083/tusb1046-dci-about-tusb1046-dci-circuit-design

器件型号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他器件: TUSB1044TUSB422

大家好

我们将选择 TUSB1044 / TUSB1046-DCI 作为 Type-C 显示端口交替模式的开关。 以下是两个问题:

  )TUSB1044 / TUSB1046-DCI 的 VCC (3.3V)处于断电状态、应用处理器和 TUSB1044 / TUSB1046-DCI(之间的1.8V IO 电平引脚是否会泄露到 TUSB1044 / TUSB1046-DCI ,、例如 LIP / SCL、CTL0 / SDA 和 CTL1 / HPDIN、这些 I2C 芯片与其他 I2C 芯片共享时的1.8V IO 引脚是否处于活动状态。

2.可通过 PD 控制器的输出获取 HPD 事件?TI 是否有可与这两个 IC 配对的 PD 控制器? HPD 事件输出、GPIO 或 I2C 等接口是什么类型的?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果您参考 TUSB1044 / TUSB1046-DCI 数据表、标记为失效防护的引脚将不会泄露到 TUSB1044 / TUSB1046-DCI Vcc。

    2. HPD 通常通过微控制器的 GPIO 指示。 PD 控制器通常不采用 HPD、因为它是 DisplsyPort 而不是 USB 的一部分。 PD 控制器可用于在 Type-C 翻转箱的情况下配置器件。 我推荐 TUSB422。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik Barton:

    非常感谢您的回答、这很有帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik Barton:

    有关您的以下评论的问题:

    1.如果您参考 TUSB1044 / TUSB1046-DCI 数据表、标记为失效防护的引脚将不会泄露到 TUSB1044 / TUSB1046-DCI Vcc。

    在 TUSB1046-DCI 数据表中:

    • CTL1/HPDIN:2 I 级(故障安全)(PD)
    • 覆晶/ SCL:2级 I
    • CTL0/SDA:2级 I  

    但在 6.6直流电气特性中、有一个描述: 2态 CMOS 输入(CTL0、CTL1、FLIP、CAD_SNK、HPDIN) CTL1、 CTL0和 FLIP 为失效防护。

    那么、我的问题是 :CTL1、CTL0和 FLIP 都是故障保护吗? 还是只有 CTL1/HPDIN 具有 失效防护功能?

    在 TUSB1044数据表中:

    • FLIP/SCL 和 CTL0/SDA 为2级 I (故障安全)

    我的问题是:SLP_S0和 HPDIN 是否处于故障保护状态?

     

    2. 是否需要 HPDIN 信号? 如果我没有将 HPDIN 与主机连接、则可以通过 I2C?传输 HPD 事件

    谢谢!

    此致